This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:有关规格表第9.2.1.1节的问题(版本2015年3月修订)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748547/pcf8574-question-on-section-9-2-1-1-of-the-spec-sheet-version-revised-march-2015

部件号:PCF8574

本节提供了有关使用此器件驱动 LED 的指导。

图19显示了使用相同电源驱动 LED 和 PCF8574并将该部件用作输入时的建议配置。

鉴于本节专门介绍了"输入"、我假设如果我要写入寄存器、我不需要使用"并联"电阻器(生成的电路如图20所示)。

我使用两个 pcf8575s 来驱动多个 LED。   我向端口写入"0"以打开 LED。   我向端口写入"1"以关闭 LED。

在一个部件上似乎都可以正常工作。   另一方面、4个 LED 按预期工作。   另一个灯不亮、当我向其写入"0"时、实际上会关闭正在工作的4个灯!

我已经检查了原理图和布局、它们看起来都是正确的。   我已经在多个 PCB 上对此进行了检查。

向端口"写入"时是否需要"并联"电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有输出/输入选择;端口处于高电平状态时可用作输入。 但图19中的电阻器仅减少了功耗、不会影响正确性。

    如果您有一个芯片可以工作、另一个芯片不工作(在同一电路中)、则该芯片似乎已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ed、

    " PCF8574具有相同的电源并将部件用作输入。"
    我知道数据表中说器件是输入、但我尝试不将该器件视为真正的 GPIO 扩展器。 此器件更像是一个 GPO、可在读取事务(如果您愿意、还可使用准 GPI)期间临时用于"透视"引脚逻辑状态。

    如所述、不存在并联电阻器来确保器件正常工作或作为输入工作。 由于器件的输入级是如何构建的(CMOS)、因此可以降低功耗。 如果引脚悬空或通过弱上拉(输出高电平)上拉为高电平、则输入级的 PMOS 和 NMOS 可能会部分导通、并导致击穿电流、从而在由电池供电的终端设备中消耗电能。 (例如智能手表)

    "鉴于本节专门介绍了"输入"、我假设如果我要对寄存器进行写入、我不需要使用"并联"电阻器(生成的电路如图20所示)。"
    该器件在我们的产品系列中非常独特、因为它只有一个寄存器。 您实际上不会将器件配置为输入、只需执行读取事务来"轮询"引脚的当前状态。

    "写入"到端口时是否需要"并联"电阻器?"
    不可以、并联电阻器仅有助于降低消耗电流。

    "在一个部件上、一切看起来都很正常。 另一方面、4个 LED 按预期工作。 另一个灯不亮、当我向其写入"0"时、实际上会关闭正在工作的4个灯!"
    如果我们看到 I2C 线路的外观以确认您实际正确写入器件、这可能会有所帮助。 打开其他4个正常工作的 LED 的内容似乎很奇怪(如果 LED 意外关闭、您可能会写入错误的数据)。 您能否提供工作 LED 关闭时的示波器截图? 提供用于查看此器件的原理图也可能有所帮助。

    谢谢、
    -Bobby