This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:支持100GBASE-KR4

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748429/ds280df810-100gbase-kr4-support

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280MB810

大家好、

我的客户希望在100GBASE-KR4中使用 DS280DF810。 但我听说在 KR4中有链路训练模式。

DS280DF810是否支持该器件? 如果没有、我们的建议是什么? 它是中继器解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    对于100G-KR、请建议使用 DS280MB810。 DS280MB810执行链路均衡并允许 KR 链路训练继续进行。

    此致、Nasser