This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A 的扩频

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746831/ds90c385a-spread-spectrum-for-ds90c385a

器件型号:DS90C385A

大家好、

您能否支持有关 DS90C385A 展频的问题、如下所示?

 

1。

三角调制是否可作为 DS90C385A 的展频接受?

 

2.

您是否有任何适合 DS90C385A 的 TI 产品系列(CDCxxx)中的扩频时钟缓冲器建议?

 

3.

如果您对从 THC63LVDM83D (THINE)更换到 DS90C385A 有任何疑问或建议、请告诉我。

                                                         例如、与来自 thine 的 Rx 器件(THC63LVDF84C??? LCD 模块中)

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    三角调制是可以接受的、只要频率在规格范围内、就不应存在与 THC63LVDF84C 的兼容性问题。

    对于 CDCxxx 器件型号建议、您应与计时团队进行检查。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K. -san、
    请允许我再问一个问题。
    在应用展频时、时序规格是否存在任何关注点?
    (例如、数据表中的图7 "DS90C385A (发送器)设置/保持以及 R_FB 引脚= GND (下降沿选通)时的高/低电平时间")

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    只要满足发送器开关特性表中的参数、就可以。

    此致、
    I.K.