This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:有关 CL 的几个问题

Guru**** 2517870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748325/tpd4e1u06-several-questions-of-cl

器件型号:TPD4E1U06

大家好

如果我们问 TPD4E1U06、您会介意吗?


 在数据表 P5中提供了 CL"条件 f = 1MHz、VBIAS = 2.5V、25°C"的说明。
VBIAS 是指 在 D1+/-或 D2+/-处施加的电压?


然后、频率条件为1MHz。
如果 频率为100MHz、CL 会增大还是减小?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    1) 1) VBIAS 可应用于四个 D1+/-或 D2+/-引脚中的任何一个。 无论引脚施加的电压是多少、都将为相应的线路提供该负载电容、而不会影响其他线路。

    2) 2)我们预计100Mhz 时的电容变化会很小、但变化会很小。 为实现最佳实践、假设数据表参数仍将在100Mhz 下应用。

    您使用此线路保护哪个接口? 如果您告诉我、我可以确认该器件是否合适。

    谢谢、

    阿尔茨

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec San

    非常感谢您的回复!

    您使用此线路保护哪个接口? 如果您告诉我、我可以确认该器件是否合适。
    ->我们的客户希望使用 TPD4E1U06以 100MHz 保护 LVDS。
      
    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD4E1U06的电容足够低、能够通过100MHz LVDS、没有任何问题-该器件应该能够完美地满足您的应用需求!

    谢谢、
    阿尔茨