This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:用于传输数字音频

Guru**** 2756325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745958/sn65hvd3088e-for-transmitting-digital-audio

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1550

您好!

我是 DIY 初级用户、但我想知道是否可以使用 SN65HVD3088E 以192kHz 24位数据通过 CAT5电缆中的双绞线传输 SPDIF (数字音频)、然后在另一端重新建立单端 SPDIF 信号? 一个作为发送器、另一个作为接收器。

我的问题是原始 SPDIF 信号仅为0.2-0.6V、因此它会"触发传输阈值"(如果您得到我的意思)吗?

如果可以的话、那么我想把原来的双绞线"拼成两个相等的双绞线(左右信号)、然后将其馈送到2个 SN65HDV3088E 接收器-也就是存根(在数据表的末尾被提及) 实际上根本不是存根。

这是否需要两倍于正常值的相等端接电阻器、以便发送器仍能看到它们并联、因此阻抗正确(我猜大约为100欧姆、因此每个双绞线的接收端将为200欧姆)。

非常感谢、
Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、

    是的、您需要将 SPDIF 信号电平转换为 TTL 信号。 信号馈送到 SN65HVD3088E 后、它将成为差分 RS485信令。 为了确保信号完整性、建议在两端端端端接双绞线。 接收器将 差分信号转换回单端信号。 那么您 可能需要 将其电平转换回 SPDIF。 请告诉我、这对您来说很有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    因此、即使我只使用这些器件、其中一个器件专用于发送器(永远不会进行双向传输)、发送器的双绞线对上仍然需要一个电阻器吗? -我本来希望一个50欧姆(我猜这个值)的串联电阻器与发送器的两个输出串联。

    我可以理解、在需要双向数据的双绞线上需要相同的100欧姆电阻器。

    回到单个发送器两根双绞线末端的两个接收器的问题、需要两根双绞线之间的端接电阻值是多少?

    我正在尝试附上一份 PDF、其中显示了我的理解和我提出的应用/解决方案。 但 PDF 看起来像一个文件夹图标-我希望它在你得到它时会下载。 无法通过正常电子邮件(thbrearley@yahoo.co.uk)回复

    可能是我选择了错误的产品... 我希望器件/器件能够通过单个+5V 电源工作、那么您能建议一种价格低廉的解决方案!


    谢谢、
    Trevor

    e2e.ti.com/.../SN65HVD3088E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:

    附件工作正常。 Hao 今天在度假、所以我会尽力帮助你。

    对于单向(单工)点对点链路、仅在远端端接正常。 您通常根本不会使用50欧姆串联电阻、因为它们会衰减信号。

    在驱动两个接收器时、您可以在每个接收器上放置端接、而不会使驱动器过载。 通常情况下、端接电阻值设置为等于电缆的特性阻抗、但如果驱动器负载是一个问题、该值可能会有所增加。 (在特定电阻条件下、发送器通常会指定最大负载电流、最小负载电阻或最小输出电压、最好保持在这些准则范围内。) 不过、随着这些阻抗之间的失配程度增大、反射回发送器的入射信号部分也会增大。 在许多情况下、这是可以的(例如、对于小反射或如果通过电缆的传播延迟比信号转换时间快得多)、但在更极端的情况下、它会使信号完整性下降到足以产生位错误。

    就低成本差分驱动器器件而言、SN65HVD3088E 是较高数据速率的理想选择。 (根据您的第一个帖子、您似乎需要传输大约5Mbps 的数据-如果这不正确、请告诉我。) 如果您希望收发器能够更好地应对瞬变(或目前正在使用外部 TVS 二极管进行保护)、您也可以查看引脚对引脚 THVD1550 (集成了更高的 ESD 保护)。

    最大