This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:ESD 和 TVS 二极管之间的差异

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748466/tpd1e01b04-different-between-esd-and-tvs-diode

器件型号:TPD1E01B04

您好!

我想知道 TVS 二极管和 ESD 之间的区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专利-

    ESD 二极管和 TVS 二极管之间没有任何真正的差异。 一般来说、TVS 二极管是指处理更多能量和更长脉冲的二极管(例如 IEC61000-4-5浪涌、长20us)、而 ESD 二极管设计用于处理极短脉冲、如 ESD (长~100ns)、但两者之间的定义实际上没有差异。

    谢谢、
    阿尔茨