This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:避免上溢和下溢

Guru**** 2775665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184822/sn65dsi83-q1-avoid-overflow-and-underflow

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83DSI 调谐器

大家好、

请解释 sn65dsi83如何降低视频上溢和下溢的风险? 客户使用外部 REFCLK 作为 LVDS OLDI 时钟、很难在 REFCLK 和 DSI CLK 之间很好地匹配

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    请使用随附的 DSI 调谐器工具生成 DSI83寄存器编程值、您可以观看此 TI 培训视频、了解如何使用该工具、  

    e2e.ti.com/.../2677.DSI-Tuner-2.1.zip

    DSI 侧的线时间必须与 LVDS 输出上的线时间匹配。  

    CHA_SYNC_DELAY 控制像素时钟中的延迟、从 DSI 上接收 HSync 或 VSync 到 LVDS 接口上传输。 这将防止上溢或下溢情况。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    但我们发现无法安装软件--DSI-TUNER。  由于安全限制,我们无法安装软件的 Java 环境。

    由于客户信息的设计、我删除了部分内容并将其转移到内部。

    1.您能 帮我们生成 有关 SN65DSI83-Q1的配置吗?

    2. 您是否可以通过任何方式帮助我们完成 DSI 调谐器的安装?

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧祥

    您可以提交一个 TT 以请求您的笔记本电脑的管理员权限、或使用您的个人 PC 解决安全限制问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我提交了一个 TT、但仍然需要时间。

    目前我没有个人电脑、这个问题很紧急、您能为我们生成配置吗?

    由于客户信息的设计、我删除了部分内容并将其转移到内部。

    由于涉及客户信息、问题重新提交。

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧祥

    我将继续并关闭此线程、让我们继续支持另一个 e2e 线程。

    谢谢

    David