This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:引脚使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185033/tcan1463-q1-pin-use

器件型号:TCAN1463-Q1

大家好、

我对 TCAN1463-Q1引脚的使用有一些疑问。

您可以在下面发表评论吗?  

INH

当器件通过 CAN 输入从睡眠状态唤醒时、它是否用于切换使能(由 DCDC 供电)?

2.唤醒

2-1. 当有外部唤醒开关时、它似乎被使用。 没有开关时的连接是什么? 直接连接到 Vbat?

2-2. 当不需要 LWU 并且只通过 CAN 信号唤醒器件时、应如何处理 WAKE 引脚? 常闭?

3. INH 掩码

该引脚的用途是什么?

5.国家科学和技术委员会

它是否通过 MCU 接收输入信号以识别器件是否处于 STB 状态?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zena、

    感谢您向 E2E 提出这些问题。

    1.是的、与其他器件上的 INH 功能类似、当 CAN 收发器接收到唤醒请求时、它将使能高电平的电源。

    2-1. 是的、如果不使用 WAKE 输入、那么直接连接到 VBAT 或 GND 是可以接受的。

    2-2. 与2-1相同、如果不使用 WAKE 输入、则应将其直接连接到 VBAT 或 GND。 绑定到 VBAT 总电流消耗略小(减少2-3 uA)

    目的是屏蔽 INH 功能、使 INH 不响应任何唤醒请求。

    不能、该引脚会在器件与 EN 引脚组合处于待机或睡眠模式时置位。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett