This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:如何输出 USB2.0信号测试模式

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184611/tusb8020b-how-to-output-usb2-0-signal-test-pattern

器件型号:TUSB8020B

您好!

以下 E2E 主题描述了如何输出 USB3.0信号测试模式、但我的客户想知道 USB2.0。 客户如何生成 USB2.0信号测试模式?
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110676/tusb8020b-how-to-output-usb-signal-test-pattern/4116844?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB8020B%252525252520test#4116844

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺

    您仍然使用相同 的 USBxHSETT 工具、该工具可从 USB.org 下载并加载到基于 Windows 的系统上。 要测试 USB 集线器、请将集线器连接到运行 USBxHSETT 工具的 USB 主机、以生成预期的 USB 请求以进入测试模式、并开始在测试的集线器端口上生成 USB 测试数据包。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答。

    还有一个问题。
    主机必须通过 I2C 与 TUSB8020B 通信才能进行测试?
    还是主机可以 通过 USB 连接命令与 TUSB8020B 通信?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺

    主机 通过 USB 连接命令与 TUSB8020B 通信。

    谢谢

    David