This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:COD (差分输出电容)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184864/sn65hvd1780-cod-differential-output-capacitance

器件型号:SN65HVD1780

您好!

你好。

 关于 SN65HVD178x 的数据表、客户希望提取 COD 参数。

您能否向我们提供有关此参数测量方法的详细信息?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    因此、一般来说、这是一个设计值-不是直接测量/表征 (在大多数 RS-485器件数据表中不是)、因为没有测试条件(例如器件处于什么状态、电容测量频率等)。  -对于该器件、特别是当我查看数据时、COD 似乎没有特性说明、而更多的是设计值。 其原因是、在大多数应用中、COD 将比电缆电容小得多(即、为什么在许多应用中都找不到此规格)。

    测试该值可能很困难、因为很难仅隔离差分电容(A 和 B 也将具有接地的寄生电容)、并且由于其输出、驱动器必须启用以进行测量、否则您将测量输入电容 (它们应该相似,但可能不同)。 可以测量的最大影响是差分上升和下降时间的变化-但如果没有寄生电容和器件的输出阻抗、则很难进行有意义的测量。

    在最简单的视图中-驱动器电路的近似值如下所示:

    输出阻抗和寄生电容也会影响器件的时序。  

    客户可以使用上述所有值来近似计算此值:

    1.要确定寄生电容值、您只需在驱动器被禁用时在 A 和接地之间连接一个电容表、或者在 B 和接地之间连接一个电容表(当信号不从器件中发出时、这会更容易) -使用实际应用中将使用的频率,以便在操作过程中判断其价值。 这些值不是规格值、但会影响上升/下降时间。

    2.只需在"D"引脚上输入"high"值,您就可以测量 A、B、B 的直流电压。 在 A 和 B 之间-这三个电压值将有助于确定驱动器的未知输出/输入阻抗 -这应该是一个相对较小的值、但不是零、并且将影响器件的时序。

    完成此操作后、测量 器件的差分上升时间。

    4.最后通过将 COD 从0更改为50pF 来运行上升时间仿真(它应该是设计的23pF 左右 -但要增加额外的裕量以具有多个点) 连同测量值一起-将这些 silms 与实际测量值进行比较、以了解输出电容。

    但是、这里有一个很大的注意事项:如果客户的电缆电容大于我们器件数据表中的规格(大多数电缆在几米后远远超过该值) 该值可以忽略不计-在短总线应用中、电缆电容不大于输出电容且值更接近或更小、则该参数会产生更大影响-但通常、较小的值对总体性能影响很小 器件的运行速度-尤其是考虑到该器件的运行速度通常是115Kbps (即 eq。 到57.5KHz)在该器件的最大速度下、电容阻抗应大于120K -可以假设这基本上是一个针对非端接节点和端接节点的开路、建议使用的120欧姆电阻器将比差分电容具有更大的影响。  

    总之:

    1.价值是设计上的-它没有特点

    2.您可以通过进行一些其他测量和仿真来估算其值,但也可以

    3.估算该值所需的工作通常不是必需的,因为与器件速度和少量电缆相比,该值非常小,通常会导致电缆电容大于差分输出电容。 这并不是我们大多数器件的规格、这是有原因的-通常这对大多数设计/应用来说并不是超级关键、但它会增加不必要的复杂性。

    如果您的客户有任何疑问、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson