This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:DS160PR421级联

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183393/ds160pr421-ds160pr421-cascading

器件型号:DS160PR421
Thread 中讨论的其他器件:DS160PR412、TMUXHS4412

您好!

我对 PCIe 多路复用器有疑问、最初我们计划使用多路复用器进行 SSD 热插拔、可以转到 RP1或 RP2。

目前我们正在寻找第三条路径、TI 是否有类似的产品? 或者、我们是否可以使用两层多路复用器级联来达到三分之一?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI、我们没有您在方框图中提到的1:3。 此外、通常我们不建议使用级联多路复用器正弦波、这会使 CTLE 调优设置非常复杂且不可靠。  

    一种可能的解决方案是将 DS160PR412与无源多路复用器配合使用、例如以下所示的器件:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmuxhs4412.pdf?ts=1672336608722&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dpassive%2Bmux%2526nr%253D1975

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我的理解是、只要不像下面那样级联两个转接驱动器多路复用器、就应该可以了、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    想法是将 TMUXHS4412与来自 RP_A 和 RP_B 的信号一起使用-正如您的方框图中所示。 然后将 PR12与来自 TMUX 和 RP_C 的信号一起使用 这样、在传输线路末端的 PR412将执行最终均衡。

    我们确实为 TMUX 和 PR412提供了 IBIS-AMI 模型-您可以将它们与传输线路的参数模型一起使用、以进行信号完整性分析。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nasser、

    我在模块中标记了 TMUX 和 PR412、您能帮助确认是否与您建议的相同吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的帮助!

    如果我在某些热插拔应用中使用 Tux 和 PR412、在通电的情况下从 A 侧切换到 B 侧、您有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gnag、

    我们预计不会出现问题。  

    请确保将 PR412-421的 PD 引脚连接到端点的 PRSNT 信号。 因此、当插入端点时、RX 检测将重新开始。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、会这样做。 通常、驱动器 GND 引脚的 PCB 上有一个上拉电阻、当驱动器插入该引脚时、该引脚将从高电平变为低电平。

    我正在考虑是否需要在此类检测上添加一些去抖功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    通常、我们没有看到对该信号进行去抖电路的需求、因此我们不认为有必要这样做。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasser、

    好的、听起来这是一种非常常见的多路复用器应用、用于此硬盘热插入。