This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:启用 USB 3.2第2代 x2 (20Gbps)不起作用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184207/tusb1104-enabling-usb-3-2-gen-2-x2-20gbps-not-working

器件型号:TUSB1104

尊敬的 TI:

通过 BIOS (Alderlake -S)取消配对来自 PCH 的 USB 对信号时、我们能够使用 TUSB1104检测10Gbps。

但当 USB 信号配对时、我们无法获得20Gbps 的数据。 (即使未检测到10Gbps)。 您能就如何启用20Gbps 提供建议吗?

 e2e.ti.com/.../ADHC_5F00_S111_5F00_TUSB1104.pdf

谢谢你。

此致、

Dharrvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharrvin

    Type-C 连接器上连接了什么? 它是否也是支持 USB3.2 x 2的器件?

    您是否有 USB 协议分析器日志文件可帮助调试此问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    IM 使用带 USB 3.2 Gen 2x2 USB-C 电缆的 Kingston XS2000。

    谢谢你。

    此致、

    Dharrvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharrvin

    您能否探测 TUSB1104两侧的 TX1/2和 RX1/2上的端接? 当 TUSB1104上电并在 TX1/RX1和 TX2/RX2上发现端接时、它将处于 USB3.2第2代 x 2模式、具有由 PD 控制器驱动的翻转确定的配置/非配置通道。

    在 USB3.2 x 2模式下运行、并且在非配置通道上没有活动。 TUSB1104将禁用它以节省功耗、然后变为 USB3.2第2代 x 第1代模式。

    谢谢

    David