This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:为 TUSB1142寻找 IBIS 模型

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181740/tusb1142-looking-for-ibis-model-for-tusb1142

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TUSB1146

大家好、我正在寻找 TUSB1142的 IBIS 模型来运行支持均衡控制的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有适用于 TUSB1142的 IBIS AMI 模型。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现有用于 TUSB1146的 IBIS 模型。 我可以使用它进行利用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、有不同的器件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能不能帮助向相应的人提出为 TUSB1142创建 IBIS 模型的请求?

    或者、您是否有任何 TI 推荐的 IBIS 模型来利用 TUSB1142?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daron:

         TI 以前有 一个中央团队来执行 IBIS 模型、但现在它取决于各个 BU 资源。

         什么是客户和业务案例?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Intel FPGA 产品开发板中使用 TUSB1142。

    是否可以生成 IBIS 模型并将其分享给我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能将 TUSB1146 IBIS-AMI 模型用于 TUSB1142、因为这是两个单独的设计。 遗憾的是、我们目前没有用于 TUSB1142的 IBIS-AMI 模型。

    谢谢

    David