This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:VCONN 未使用连接

Guru**** 2918560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184599/tusb422-vconn-unused-connection

器件型号:TUSB422

各位专家:

如果我不打算对 TUSB422使用 Vconn、那么如果我们使用1k Ω 电阻器将 Vconn 直接连接到 GND、将 Vconn 连接到 GND、那么我能不能问什么?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果系统中不需要 VCONN 支持、则该引脚可 保持悬空

    此致

    Brian