This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:CPU 模块和 MXM 板之间的 PCIe 信号距离较长

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180758/ds160pt801-long-distance-for-pcie-signals-between-cpu-module-and-mxm-board

器件型号:DS160PT801

大家好、

 

我们设计了基于 COM Express 模块和 MXM GPU 板的主板。

这两个组件之间的距离很长、我认为我需要一种解决方案、以便在性能下降之前获得良好的 PCIe 信号。

RX 有16个差分对、TX 有16个差分对。

我们可以插入的 MXM 板是第3代或第4代 PCIe。

 

我的第一个问题是:您建议什么、一个重定时器或一个转接驱动器?

我阅读了一些有关此事的 TI 文档、并且知道这两个 IC 的优缺点:预算、功耗...

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    要确定哪种解决方案适用于您的设计、请告知我们奈奎斯特频率下传输介质的插入损耗。 此外、请向我们发送您的应用的总体方框图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我可以分享的第一个信息是 COM Express 模块和用于 PEG_TXI (或 PEG_RXI)差分对的 MXM 模块之间的距离。 它大约为270毫米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    插入损耗是您将使用的电路板材料的函数。 基于不同的介电常数和损耗切线、这种270mm 介质可能具有较宽的损耗特性。 我们可以为您提供这些器件的模型、您可以运行一些仿真。 或者、您可以向我提出朋友请求、并向我们发送您项目的更详细说明、以便我们进一步评论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nasser。

    如果我们能在下午讨论、那会很好。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    请向我提出私人朋友申请、并向我发送您的电话号码。 此外、您还可以联系 TI 代表并要求他们提供我的电话号码。

    此致、Nasser