This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75175:MSL 等级 NC-NC-NC 湿度等级

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181119/sn75175-msl-rating-level-nc-nc-nc-humidity-rating

器件型号:SN75175N

 SN75175N 的 MSL 等级被列为电平 NC-NC-NC。 在类似的论坛中、我发现这意味着没有 湿度额定值、因为水分不能进入封装。 换句话说、SN75175N 的相对湿度是否为100%? 如果不是、该器件的相对湿度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我们将对此进行研究、请允许因美国休假而延迟回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我想知道您是否有机会查看我的查询。 我希望了解该部件的相对湿度(非冷凝)是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    很抱歉耽误你的时间、明天我应该能给你回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    由于 SN75175N 通常采用波焊方式安装在直通式设计上、因此未定义 MSL 级别。 通常、表面贴装组件仅具有 JEDEC 标准中规定的额定值。 本应用手册中提供了更多信息

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有道理。 对于该器件的相对湿度额定值、这意味着什么? 它是否会在100%湿度条件下运行时出现问题? 还是湿度不会影响该器件?