This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:对于远距离应用、可代替 DS15BA010+DS15EA101?

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18, DS15EA101, DS15BA101, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184926/ds25br100-can-be-used-instead-of-ds15ba010-ds15ea101-for-long-reach-application

器件型号:DS25BR100
主题中讨论的其他器件:DS92LV18、 DS15EA101、 DS15BA101、

大家好、

我正在考虑使用 DS92LV18进行300Mbps LVDS 传输。

对于远距离应用、AN-1909作为应用手册提供。 以及 DS15BA101和 DS15EA101简介。

DS25BR100能否替代它们?  我只需要一个经济高效的备份选项即可实现更长的传输距离、最大50m。

 使用 DS15BA010+DS15EA101似乎对此类应用来说太好了。

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS15EA101和 DS15BA101是首选解决方案。 请确保在150MHz (300Mbps 奈奎斯特频率)下的50m 电缆插入损耗小于45dB。

    此致、Nasser