This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340 SDO 和 SDO#作为视频输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183947/lmh0340-lmh0340-sdo-and-sdo-as-video-outputs

器件型号:LMH0340

您好!

我正在设计 可提供两个 SDI 视频输出的 HD-SDI 发送器板。  

我已附上一般方框图供参考。

我需要来自单个 HDSDI 芯片的2个视频输出。 我计划将 LMH0340用作 HD-SDI 发送器。 数据表中提到 SDO#是 SDO 的互补输出。 如果我使用 SDO#作为视频输出、与 SDO 相比、视频中是否会有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会有 aa 差异。 请注意、SDI 为 NRZ、因此不会产生影响。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    那么、如果我将 SDO 和 SDO#连接到不同的显示器或显示器、我会看到相同的视频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    那么、如果我将 SDO 和 SDO#连接到不同的显示器或显示器、我会看到相同的视频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    是的、您会看到相同的 SDI 视频。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的快速回复。  

    请告诉我,SDO 和 SDO#之间有何区别?

    此致
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的快速回复。  

    请告诉我,SDO 和 SDO#之间有何区别?

    此致
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    SDO 是差分信号:SDO 是正极引线、SDO#是该差分信号的负极引线。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、


    如果 SDO 和 SDO#是差分信号、那么它将如何成为与 SDO#是 SDO 的补充一样的视频。


    此致
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    根据 SMPTE 规范、SDI 极性不敏感。

    此致、Nasser