This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:应用问题。

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185005/tca8418-application-issues

器件型号:TCA8418

您好!

当前的问题是键未被中断。

根据 数据表要求未使用的 GPIO 引脚需要外部上拉电阻器、但由于硬件错误、

没有上拉电阻器。 我可以使用内置上拉电阻器吗? 如何设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在寄存器0x2C…0x2E 中启用上拉电阻;默认情况下启用上拉电阻。

    请显示您如何配置设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    请查看 Clemens 的建议。

    此寄存器信息可在第34页找到。 规格。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明 、谢谢!  

    e2e.ti.com/.../8741.tca8418_5F00_keypad.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是驱动程序源代码。

    请显示您如何配置设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    如果要确保启用内部上拉寄存 器、请读取寄存器 GPIO_PULL1、GPIO_PULL2、GPIO_PULL3 (0x2C、0x3D、0x2E)。 如果当前启用了内部上拉电阻、则这些值应读回0x00、0x00、0x00。  

    如果寄存器中的位值为1、则表示该位数的内部上拉被禁用。  

    同样、此信息可在第34页找到。 TCA8418数据表的说明。  

    此致、

    Tyler