This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400DRLR 的 ESD 值

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185515/thvd1400-esd-values-for-thvd1400drlr

器件型号:THVD1400

大家好、对于 THVD1400DRLR 器件  -数据表中的 ESD 值对于总线终端为16KV、对于所有其它引脚为4KV。

为了考虑 ESD、应 将哪个值视为"所有其他引脚"或"总线终端"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线端子是 A 和 B 引脚。

    要使用的值取决于您希望发生(或要测试) ESD 事件的引脚。 我想在您的应用中、只有总线引脚连接到外部世界。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    Clemens 正确-总线端子为 A/B、其他一切都为"其他"。 因此、总线引脚上有更强大的保护功能(在许多 RS-485应用中、总线引脚更有可能暴露在外部世界中、这将提供更多发生更大 ESD 事件的机会)。

    最棒的

    Parker Dodson