This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126RUAR

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185562/hd3ss6126-hd3ss6126ruar

器件型号:HD3SS6126

你好  

我们的设计需要 USB 3.0开关。

在 HD3SS6126RUAR 中,只为 USB 2.0提供使能(HS_OE)。

 如果  

HS_OE = 0  

SEL=0  

然后 HSA 至 HSB 将激活( 选择 USB 2.0端口)

那么、同时 USB 3.0端口 将选择"是"还是"不是"?

在主机模式下、我们需要选择 USB 2.0端口(USB D+/D-)  

然后、我们需要切换到需要 USB 3.0端口(USB SS 和 USB D+/D-信号)的器件模式

是否可以使用 HD3SS6126RUAR 进行此操作? 如果是、则如何选择使用 HD3SS6126RUAR?

e2e.ti.com/.../USB-SCHEME.pptx

请查找随附的方框图以供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的表1、SEL 引脚选择 USB2.0和 USB3.0、如下所示。

    谢谢

    David