This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:输出的交流耦合

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185380/tmds181-ac-coupling-for-output

器件型号:TMDS181

大家好、

客户需要交流耦合作为输出、但在 FPGA 侧、已经有上拉电阻器。 但我知道、在 TMDS181侧、它还需要上拉电阻器。 我想知道、您是否可以提供一些建议来确定是否可以移除 TMDS181侧的上拉电阻器。 如果不能、FPGA 侧的上拉电阻器如何、客户是否需要移除它们?   

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    如果是对 TMDS181输出进行交流耦合、则 TMDS181输出和交流耦合电容器之间必须有50欧姆的上拉电阻器、电阻器必须达到3.3V、因为 TMDS181输出预计会看到50欧姆端接电阻器达到3.3V。  

    对于交流耦合电容器和 FPGA 输入之间的上拉电阻器、请咨询 FPGA 供应商、因为要求取决于 FPGA 输入端接 结构。

    谢谢

    David