This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:微控制器、适用于以100Mbps/50MHz 的最大速度对数据进行串行化/去串行化

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181094/sn65mlvd201-microcontroller-suitable-for-serializing-de-serializing-data-at-max-speed-of-100mbps-50mhz

器件型号:SN65MLVD201

您好!

我们在 两个单元之间使用 SN65MLVD201DR 半双工 MLVDS 收发器进行数据串行化 和去串行化 。 8b/10b NRZ 的最大工作数据速率为100Mbps、因此最高频率分量为50MHz。 在此应用中是否有任何高速 MCU 可供我们使用、FPGA 将是我们唯一的选择?

提前欣赏您的重播。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我将您介绍给我们的 MCU 团队。 您可以针对您的应用建议合适的器件。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!
    我们已经开始研究这个问题。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ElectFun:

    对延迟答复表示歉意、

    我们建议使用 AM243x 来支持此类接口。 它有一个名为 PRU ICSSG 的协处理器。 PRU 可在 RX 中进行串行2并行转换、并在 TX 上进行并行2串行转换。 请参阅6.4.5.2.2.3.6三通道外设接口– 请参阅 spruim2e.pdf 

    请注意、我们在 MCU 和 SDK 中没有相同的演示。

    可以使用查找表来简化8B/10B 线路代码。

    另请查看: https://www.ti.com/lit/an/snoaa89/snoaa89.pdf

    BR

    Nilabh