This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:中心抽头磁性

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183625/dp83869hm-center-tap-magnetic

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我们计划使用 DP83869作为 RGMII 至1000BASE-T 物理接口。

我已在数据表中查看建议使用脉冲 HX5008民族 解放力量变压器。 此变压器的中心抽头(物理侧)相互分离:

使用此类集成磁性但中心抽头相互连接的 Molex 937698628 RJ45是否有问题?

 
我了解到连接的通用中心抽头更多地用于使用电流模式驱动器的物理接口。
感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    让我向团队核实一下这一点。 由于节假日、我将在下周再次与您进行合作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    请 µF 数据表10.2.1.2.2.1节中给出的指导、"连接到 PHY 的一侧上的每个中心抽头必须彼此隔离并通过去耦电容器接地(建议0.1 μ F)"

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David 的回答。