This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204或 TDP1204的仿真模型

Guru**** 2379460 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184541/tmds1204-simulation-model-of-tmds1204-or-tdp1204

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TDP1204

您好、E2E、

我收到了客户的请求。 他们需要上面的仿真模型。
TI 是否可以提供这些功能?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    我们仍在研究该模型、并将尽快发布该模型。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 我期待更新。
    我收到了客户的问题。
    它们有用于器件的计划、(1)它们将差分输出设置为1200mVpp、(2)调整预加重和去加重。
    是否可以使用这些(1)和(2)?

    BR、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    以此处的 CLK 通道为例、

    在 I2C 模式和受限模式下、差分输出默认值为1000mVpp、可上升20%。

    TDP1204没有预加重功能、仅在 HDMI2.1中具有去加重功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TMDS1204是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    是的、TMDS1204是相同的、  

    谢谢

    David