This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:将 DSLVDS1001连接到 SN65LVDS4

Guru**** 2819545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, DSLVDS1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185918/sn65lvds4-connect-dslvds1001-to-sn65lvds4

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1001

尊敬的 Anyiam:

   当 SN65LVDS4的 VCC 和 VDD 由1.8V 供电时,您能否确认我们是否可以将 DSLVDS1001连接到 SN65LVDS4?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d、

    是的、在将 SN65LVDS4的 Vcc 和 Vdd 与 DSLVD1001配对时、在1.8V 电压下为其供电应该可以正常工作。 为了确保正常的功能、请确保 Vcc 首先上电或 Vcc 和 Vdd 连接在一起(根据 SN65LVDS4数据表中的第10节)。  

    此致、

    Josh