This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:关于 ACK 和未使用引脚

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185758/tpd4s014-regarding-ack-and-unused-pin

器件型号:TPD4S014

您好的支持团队。

我收到了客户的一些询问。  

问题1:ACK 输入吗? 我认为 ACK 是输出。 是拼写错误吗?

Q2:可以不 连接未使用的引脚(4、5、6、7引脚)吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    1:抱歉、它是拼写错误、ACK 是输出、它是开漏输出。

    2:是的、如果您不使用它们、您可以将它们悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的及时确认。

    此致、

    千兆