This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410应用讨论

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS110DF410, DS125DF1610, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185231/ds250df410-ds250df410-application-discussion

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS110DF410DS125DF1610DS100MB203

尊敬的团队:

我们希望在 SFI/10G KR 应用中将 DS250DF410设计为多路复用器功能。  

由于我无法从 器件数据表中找到 SFI 支持信息、因此此应用有任何风险?

期待您的反馈、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您的应用数据速率仅为10Gbps、则 DS110DF410可能更适合您、具体取决于您的系统配置。 对于25G 支持、DS250DF410是一个合适的选择。

    • DS250DF410 Rx CTLE 升压针对25Gbps 进行了优化
      • 因此、该重定时器在5GHz 频率下具有较低的 Rx EQ 增强功能、大约为~15dB。
      • 因此、DS250DF410重定时器 Rx EQ 无法自行补偿10G-KR 最坏情况下的插入损耗。 需要 TX EQ 帮助
      • 但是、DS250DF410可以根据25G-KR 补偿最坏情况下的插入损耗
    • DS110DF410可根据10G-KR 完全补偿最坏情况下的插入损耗
    • TI 重定时器不支持可选的 KR 链路训练功能。 因此、在实施这些 TI 重定时器时、应在系统中禁用 KR 链路训练
    • DS250DF410和 DS110DF410完全支持 SFI 主机 Tx 和 Rx 要求、符合 SFF-8431标准

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我想与您再次核实一下、DS110DF410是否还可以实现以下应用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS110DF410没有多路复用器/交叉点功能。 在 TI 10G 重定时器产品系列中、DS125DF1610具有交叉点。

     https://www.ti.com/product/DS125DF1610

    另一种选择是具有多路复用器的 DS100MB203 10G 转接驱动器。

    https://www.ti.com/product/DS100MB203

    也可以考虑使用 DS250DF410、但需要更仔细地评估您的系统通道插入损耗预算。

    此致、

    Rodrigo Natal