This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:无法了解"ARS 状态机流程图"请提供 ARS 模式的分步过程

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174946/tlk6002-not-able-to-understand-ars-state-machine-flowchart-please-provide-step-by-step-procedure-for-ars-mode

器件型号:TLK6002

您好!

我正在使用 TLK6002的 ARS 模式、为此、我尝试按照"图2-13 "中提供的步骤操作。 TLK6002数据表的 ARS 状态机流程图"。

但我无法理解"ARS 状态机流程图"、请提供 ARS 模式的分步过程。


谢谢、此致、
Mallikarjuna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mallikarjuna、

    您能否澄清您不了解状态机流程图的哪些部分?

    与启用 ARS 模式相关、这可以通过 RATE 引脚或 ARS_EN 寄存器来完成。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    我指的是"图2-13. ARS 状态机流程图" 

    将 ENPLL 驱动为低电平并使用 PLL 锁定进行检查。 如果 PLL 被锁定、那么再次 将 ENPLL 驱动为低电平。

    如果 PLL 未锁定、则在某个时间后再次检查 PLL 锁定"、现在如果 PLL 已锁定、则是第二次 、然后转至下一步。

    Q1:如果 ENPLL 为低电平、PLL 将如何锁定?

    Q2: 当 PLL 第一次被锁定时、将 ENPLL 驱动为低电平并检查 PLL 锁定情况、但如果 PLL 第二次被锁定、则继续下一步?

    谢谢、此致、
    Mallikarjuna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjuna、

    对拖延表示歉意。  状态机流程图不是很明确、但我认为通过一些推论、我们可以解决这些问题。  阅读流程图、我们似乎希望最终进入"ARS 锁定状态"。  只要保持同步、状态机基本上就会保持该状态。

    为了达到这个状态、我们必须通过"Drive ENPLL Low"状态和">=16?"、"PLL Lock" 条件。  值得注意的是、如果 PLL 未被锁定、状态机只会继续通过这些块。  我相信这3个模块的目的是防止出现错误锁定情况。  如果先前尝试的位速率导致锁定但不同步、则在更改 SERDES 设置后解锁并重新锁定 PLL 可能很重要。

    我认为我们必须作出的推断是、一旦达到"等待 PLL 锁定"状态、我相信 ENPLL 被驱动为高电平。  "等待 PLL 锁定"和随后的两个条件检查似乎专门用于实现 PLL 锁定。

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    Q1:如果  ENPLL 为低电平、PLL 将如何锁定?

    A1: 当 ENPLL 为低电平时、PLL 不应锁定。 将 ENPLL 驱动为高电平未在流程图中明确显示、但我认为它发生在"等待 PLL 锁定"状态。

    Q2: 当 PLL 第一次被锁定时、将 ENPLL 驱动为低电平并检查 PLL 锁定情况、但如果 PLL 第二次被锁定、则继续下一步?

    A2: 必须解锁 PLL 才能在状态机中达到"等待 PLL 锁定"状态。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    在"等待 PLL 锁定"状态下驱动 ENPLL 为高电平是自动的、还是我们必须手动执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjuna、

    我希望状态机会自动处理该问题。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    不会自动进行 PLL 锁定、但当我驱动 ENPLL 为高电平时、PLL 锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我本来不会期望有必要将 ENPLL 驱动为高电平。  不过、状态机图可能缺少一些关键信息。  也就是说、一旦您将 ENPLL 设置为高电平、ARS 功能是否起作用?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    否、频道同步和 ARS 锁定未发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并将在明天提供更新。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、
    Mallikarjuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尔利卡里亚:

      响应可能会由于假期而延迟。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjuna、

    您是否使用包含逗号的数据模式?

    谢谢、
    Drew