This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:如何通过软件复位 IC DP83869HM

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183003/dp83869hm-how-to-software-reset-the-ic-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

您好!

供参考、我将 DP83869HM IC 用于100Mbs 介质转换器中的100Base-TX 100Base-FX。

注:

OP 模式设置为100Mbs 介质转换器设置、下图是设置图像

问题:

我根据上图电阻器设置检查了所有操作模式设置、我是这样做的。 我正在使用 USB-2-MDIO 软件工具、我检查了寄存器0x01DF、它显示了0041、但我在0041中检查了数据表寄存器值、1表示 RGMII 至1000BASE-x 已更改。 如何使用任何软件复位来更改0x0045? 请尽快回复。

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    让我向团队核实一下这一点。 由于假日季、我下周再见。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复

    有更新吗?

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    听起来好像自举不正确。 如果您向我发送原理图、我可以仔细检查。

    或者、您也可以写入寄存器0x1DF 以将操作模式更改为所需的值。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

     下面是随附的原理图。 请检查并更新

    e2e.ti.com/.../1256.SCHEMATIC1-_5F00_-07_2D00_PHY-SECTION.pdf

    LED 0、1、2也不发光。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    该原理图具有 适用于100Base-T 至100Base-FX 的正确自举。 您能否检查电路板上是否安装了电阻器 R252和 R248? RX_D2、RX_D3信号是否连接到电路板上的其他任何位置? 您能否在保持器件处于复位状态的同时测量每个 OMODE 自举引脚上的电压?

    谢谢、

    David