This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:带 VB6的 TUSB3410 -错误8020

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682493/tusb3410-tusb3410-with-vb6---error-8020

器件型号:TUSB3410

您好!

我有一个旧的 VB6应用程序与多个 USB 到 RS232转换器一起运行。 我必须替换其中的 ine、为此我选择了 TUSB3410。 问题是 、当接收到任何通信设备的 TUSB3410端口时、会产生错误8020 (使用 mscomm 读取端口时出错)。

对于其他转换器、这不会发生。 计算机中的操作系统为 Win7+SP1 32位。

您是否有任何解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道您的问题、并会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enrique、

    您使用的是哪个驱动程序版本? 您能否将原理图发送给我们进行健全性审查?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用从网上下载的驱动程序(http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware)  TI WDF USBUART 单驱动程序(修订版 A) (ZIP3628KB)

    此致

    Enrique Merodio

    electrónica Lux、S.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享您的原理图进行审阅吗?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将端子1和2 (端子块的)连接到另一侧的 RS485连接。

    我认为拐点是正确的、因为使用 Hypermterminal 它可以正常工作。 从 VB6读取时出现问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有对此问题的答复?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用从网上下载的驱动程序(www.ti.com/.../toolssoftware) TI WDF USBUART 单驱动程序(修订版 A)(ZIP3628KB)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enrique、

    由于您可以在 Hyperterminal 等其他软件中看到正确的传输、因此问题似乎出在 VB8侧、而不是 TUSB3410。

    此外、如果您使用 RS485通信、则 TUSB3410需要不同的固件、因为默认固件为 RS232、我将通过电子邮件向您发送此固件

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、问题可能出在 VBB 方面、但如果我使用其他制造商提供的转换器、问题就不大了。

    关于固件、我向您发送了一封包含一些问题的电子邮件。  

    您好、Roberto、

    zip 文件中有两个文件、umpe3410和 umpf3410、我必须使用哪个文件?

    在 EEPROM 刻录机中、有一个关于 EEPROM 大小的可配置字段。 我必须调整哪个值?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enrique、

    必须在 EEPROM 中烧录 umpe3410文件。

    在 EEPROM 刻录机中、必须选择要使用的 EEPROM 的大小。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    n´t 我不知道 EEPROM 的大小。 我怎么知道它?

    此致

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roberto
    但我不知道 EEPROM 的大小。 我怎么知道它?
    此致
    恩里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enrique、

    请注意、此 EEPROM 是您为 TUBS3410设计选择的 EEPROM、因此我们可以知道已选择了帽子尺寸。 如果设计中没有外部 EEPROM、则需要添加它。

    此致、
    Roberto