This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2412:锁定状态丢失

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681014/ds92lv2412-lock-status-lost

器件型号:DS92LV2412

您好、E2E、

他们采用 DS92LV2412作为扫描器的新产品。
在大规模生产之前、IT 通信在测试中失败。
它是使用特定的视频(数据)模式时发生的。
锁定状态引脚在特定数据模式下为低电平。

问题;
 - 你知道同样的情况,是什么原因?
 - 数据表中的 C0和 C1是什么?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    C1和 C0代表串行流中的嵌入式时钟。 C1始终为高电平、C0始终为低电平。

    我在这里找到了类似的案例: e2e.ti.com/.../791688
    正确的电源滤波和布局。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、I.K、

    感谢你的建议。
    >>问题所在的位置是正确的电源滤波和布局。
    是的。 我向客户推荐了您的建议。 PLL 的1.8V 电源上有 LC 滤波器。 它们将电容器从0.1uF 更改为超过0.22uF。 问题已解决。 但是,这方面没有理论依据。 数据表中规定的值为50mVpp。 在更改电容之前、PLL-Vcc 的噪声为37mVpp。 在低于10MHz 的并行时钟下发生锁定。 当频率超过10MHz 时、这是正常现象。

    为什么会发生锁定?
    时钟频率降低时是否会发生锁定?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、I.K、

    我有更新。

    1 -
    该问题仅发生在大约9MHz 的并行时钟上、未发生在低于9MHz 或超过10MHz 的时钟上。

    2 -
    串行侧输入的时钟抖动正常。 它小于0.5UI。

    3 -
    我们针对每个1.8V 电源的 LC 滤波器电容器进行了强化、只有 PLL 电源具有这种效果。


    DS92LV242x 使用超过10MHz 的时钟。
    我认为 DS92LV241x 在大约9MHz 的并行时钟上存在错误。
    您是否有关于9MHz 并行时钟的 DS92LV241x 的噪声阻抗数据?


    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我将检查我们是否有此类数据。 为了澄清这一点,我有几个问题:

    1) 1)添加电容器后、问题是否已修复?

    2) 2)在添加电容器之前、他们是否在多个单元上看到了该问题? 是否有任何器件没有问题?

    3) 3)如果有未显示问题的器件、它们是否能够更换坏器件并重现问题?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    1)是的。 P-CLK 为9MHz,将电容从0.1uF 更改为1uF/6.3V/1005/X7R。
    该电容器的 Z 在大约9MHz 时最低。

    2)是的。 共有50个单元。 有5个单元存在问题。

    3)是的。 问题伴随而来。



    如果您知道、、、
    在数据表 P10中、
    (1)
    电源噪声测试是使用 PCB 上的最小电容器完成的。
    正弦信号通过交流耦合到 VDDn (1.8V)电源、幅度= 100mVp-p (在器件 VDDn 引脚上测得)。
    当串行器上的噪声频率小于750kHz 时、使用10米电缆对串行器输入和 DES 输出进行的位错误率测试显示没有错误。
    另一方面、当噪声频率低于400kHz 时、DES 不会出现误差。

    我想、这句话的意思是"噪声频率不应超过400kHz。"
    正确吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我相信这是通过电子邮件处理的。 以下是给出的答案:

    对于9MHz、尤其不存在任何问题。 对于电源噪声、通常我们更希望使其低于20mV。 使用10uF 电容器和铁氧体磁珠时、噪声通常远低于此图。 该器件使用 LV24EVK 进行了测试、大多数电源轨都具有22uF、0.1uF 和0.01uF 电容、因为如果发现此解锁问题、100%的问题会立即得到解决。 我们的高速器件一直使用20mV 电压、并尝试使用正常的电源耦合电容器重新产生20mV 噪声、但这非常困难、因为电源耦合电容器的作用类似于对地的低阻抗。 此外、LDO 开关频率应高于数据速率的环路带宽。 这样、器件环路滤波器可以衰减该噪声。

    总之、添加大量电源电容器、铁氧体磁珠和正确选择的 LDO 可以解决此问题。

    此致、
    I.K.