This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:PC 无法识别 TUSB1210

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679553/tusb1210-tusb1210-not-recognized-by-pc

器件型号:TUSB1210

各位专家,您好

我在基于 FPGA_的定制板上安装了 TUB1210。  

我看到 FPGA 和该芯片之间的协商正确。 这样、我就可以正确执行"寄存器写入"和"寄存器读取"。

现在、我想在外设模式下使用该芯片。 因此、我 通过 USB A-A 电缆将电路板连接到 PC (使用 Windows 操作系统)。  

但 PC 无法识别此连接。 在设备管理器中未看到 USB 设备。  

请帮我解决这个问题。

2-另一个问题:此芯片是否有".INF windows 驱动程序"? 如果没有、PC 应该如何与 TUSB1210协商?  

储罐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我应该说我的 PC 的窗口是10。

    我附加了电路原理图。  值得注意的是、在此原理图中、配置为输出时钟模式的芯片。 但 此时我没有振荡器、因此我使用输入时钟模式(TUSB1210使用 FPGA 生成的60MHz 时钟)。

    e2e.ti.com/.../USBSch.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roya:

    您是否将 TUSB1210 + FGPA 作为 USB 器件实现? 如果是、请确保电路板不会向主机提供 VBUS、并且 ID 引脚配置正确。 FPGA 配置为哪种类型的器件? 这将确定需要哪种驱动程序。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3288.USBSch.pdf

    JMMN、您好!

    感谢您的回答、

    是 TUSB1210被配置为器件。

    我检查了 VBUS 和 ID 引脚、它们符合数据表。

    我还附加了电路的原理图。 你的想法是什么? 为什么 PC 无法识别芯片?

    我使用的 FPGA 是 XC7K480TFFG901-1。

    我正在等待您的回复。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、
    您能给我一个解决问题的想法吗?
    我在 FPGA 中使用了"AXI USB2器件" Xilinx IP 内核、但在 Windows 器件管理器中仍然无法识别为 USB 器件。
    我还连接了 USB 原理图、
    请就此为我提供指导。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roya:

    我看不到原理图有任何主要问题。 您能否提供任何有关 USB 线路上发生的情况或 PHY 控制器的寄存器转储的范围数据?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:  

    感谢您的回答、

    我的问题通过将 上拉电阻器连接到 D+线路、然后在数据总线上出现空闲状态来解决。