This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:TPS2553D 反向电压保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684371/tps2553d-tps2553d-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2553D

您好、先生、

我们的客户验证了 TPS2553D 反向电压保护功能、

只要输出电压超过输入电压135mV (典型值)、反向电压保护特性就会关闭 N 沟道 MOSFET。

但竞争产品的快速电压仅为25mV、可实现 反向电压保护功能。

您是否有任何改进 135mV 的建议?

客户应用需要移除适配器快速反向电压保护  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugo、

    抱歉、此设计是固定的、我们无法提高135mV。 但我认为25mV 过于敏感、可能会由于干扰而导致误关断。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们的客户问题已得到解决、
    非常感谢。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugo、

    很高兴听到这个消息。 如果您有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob