Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM
我正在尝试配置 TPS65986EVM 为 USB3器件供电并枚举 USB3器件。 我使用的是默认固件。
测试设备是三星 USB 闪存盘。 当直接插入我的 PC 时、它会作为 SS 设备进行枚举(如下所示)。
将 EVM 插入 PC 上的同一端口、并将闪存驱动器连接到 EVM、驱动器不会枚举为 SS。 在下面的 PC 上、枚举为 HS 器件的器件。 在其他 PC 上、它根本不枚举。
这是设置图。 SW1设置为"cfg 6 - DFP only host"
使用配置工具将 EVM 固件设置为 EVM 恢复映像。 请参阅以下内容:
更新:
我们认为问题可能是 DP 扩展板上的 USB 3 B 型插座从主机 PC 交换 Tx 和 Rx 线路。
当在器件上使用 Type-B 连接器时这是正确的-主机 TX 是器件的 Rx。 在 EVM 中、TX 和 RX 信号传递到 USB-C 连接器、如以下方框图所示:
通过 USB-C 连接器退出 EVM 板后 、主机 Tx 将显示在 SSRx 线路上、主机 Rx 显示在 SSTx 线路上。
USB-C 转 USB-C 电缆在任一端交换 Tx 和 Rx、因此器件 Tx 连接到另一端的 Rx 这意味着器件和主机将 Tx 连接到 Tx、并将 Rx 连接到 Rx。
请确认此分析是否正确。
谢谢、