This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:无锁定问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682252/sn65dsi83-q1-no-lock-issue

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

大家好、

我的客户现在使用我们的 SN65DSI83将 DSI 转换为 LVDS。 但是、它们无法锁定。

输入时钟来自处理器 I。MAX6的频率约为104MHz、请参阅以下内容:

寄存器转储如下所示、您可以看到 E5为01、有时为81、HS/VS 误差。

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f   0123456789abcdef

00:35 38 49 53 44 20 20 20 01 00 81 28 00 01 00   58ISD  ?(..)

10:36 00 14 00 00 00 00 00 00 7a 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6   ??。 Z.?。

20:80 02 00 00 00 00 00 00 21 00 00 08 00 00 00 00   ??。 !??

30:08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?...?..........

40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

E0:01 FD 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ????

F0:00 00 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

原理图如附件所示。 我们的设置是否有任何问题? 谢谢!

e2e.ti.com/.../C3004H_5F00_MB_5F00_V3.1_5F00_20171229.pdf

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    使用 LVDS 模式生成功能时、您是否能够看到测试模式? 此外、请仔细检查您的系统是否遵循初始化序列要求。 它指出、主机必须在事务处理到 HS 模式之前将 DSI 输出驱动到 LP11。 因此、在将 EN 引脚置为有效之前、请确保将 MIPI 输入驱动到 LP11 (所有 MIPI DSI 差分对的 P 和 N 对驱动到单端高电平~1.2V)。 请参阅数据表的第15页以供参考。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的帮助。 我们已经解决了这个问题。

    当我们清除 LOCK 位时、它可以保持锁定。

    问题是 LVDS 映射方法与面板的要求不匹配。

    此致、
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    很高兴看到问题得到解决、感谢您告诉我问题是什么。 这将有助于解决未来的问题。

    此致、
    I.K.