This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:降噪发布

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682496/sn75dp130-squelch-release

器件型号:SN75DP130

大家好、

我的客户使用数据表图22中显示的配置评估 SN75DP130
在 DP 模式下启用链路协商。

在客户的评估中、即使振幅恢复后、输出也不会输出
器件的输入振幅变为0V、输出不再是输出。

根据数据表图18 的工作模式流程图、当降噪释放时、
该模式从输出禁用转换为激活。

客户想知道模式为什么不转换为活动模式。 和客户
想要知道寄存器的设置、该设置将使模式转换为活动状态
恢复时的电压。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于静噪灵敏度太高、部件可能无法从输出禁用模式转换到活动模式。 Squelch_sensitivity 寄存器可更改为您需要将模式从输出禁用模式更改为活动模式的输入电平。 Squelch_enable 模式是要更改为启用或禁用 squelch 的寄存器、默认为启用该功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉这个问题不清楚。 我将再次询问。

    客户评估寄存器设置如下。

    ・DP 模式

    启用・降噪(默认)。

    ・降噪检测阈值为80mV (默认值)。

    VID 为600mV 或0V。

    客户评估顺序和结果如下。

    ①When VID 为600mV、SN75DP130输出视频流。 (工作模式)

    ②When VID 从600mV 变为0mV、器件停止输出视频流。 (进入输出禁用模式)

    ③When VID 从0mV 变为600mV、器件仍停止输出视频流。 (仍处于输出禁用模式)

    客户想知道为什么即使 VID 发生变化、模式也不会从输出禁用转换为激活

    从0mV 到600mV。

    客户还想知道寄存器的设置、这将使模式转换

    除上述设置外、振幅恢复时从输出禁用更改为激活。

    请告诉我。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要将哪些通道从0mV 更改为600mV 降噪仅查看通道0以确定进入活动模式的天气。 在您从0mV 变为600mV 的整个时间内、HPD 也是高电平吗?
    上述寄存器设置应是正确的寄存器、以便从活动模式和输出禁用模式切换至静噪事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、

    感谢你的答复。

    很抱歉耽误你的答复。
    我正在等待客户回复。

    此致、
    富米奥·纳卡诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San、

    感谢您的合作。

    我还没有收到客户的回复。
    我关闭此主题、并在收到客户的回复时发布新的查询。
    因为我觉得你们的回答和意见都很有帮助、客户的回复太晚了。

    谢谢你。

    此致、
    富米奥·纳卡诺