This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:PRBS 模式发生器/通道

Guru**** 2407240 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS250DF210, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681077/ds250df210-prbs-pattern-gen-chk

器件型号:DS250DF210
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610DS250DF410

您好!

我们的客户希望在其设计中添加电缆测试仪。  以 DS125DF1610 BERT 测试仪参考设计为例, 我们将使用 DS250DF210的一个通道的 PRBS 发生  器,另一个通道用作 PRBS 校验器。  下面是基本概念图。

我们假设 PRBS GEN/CHECK 内核与 DS125DF1610中使用的内核相似。

根据我们对 DS125DF1610的使用经验、以下情况成立:

a. 不能同时在同一信道上运行生成器和校验器

b.   您必须在发生器的输入端具有一个为所需线路速率2的倍数的输入信号、以便发生器创建一个可由 PRBS 校验器检查的模式。

我们有以下问题:

1、  PRBS 发生器在线路速率下运行时、输入端必须存在的所需线路速率2的倍数的限制是多少?

2.  我们客户的最大数据速率是10G 以太网。  是否有通用参考时钟速率允许我们在不更改 REF_CLK_IN 频率的情况下测试10GbE 和1GbE?

3.  除了交叉点开关之外,在此特定应用中使用 DS250DF410是否比使用 DS250DF210更有优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、  PRBS 发生器在线路速率下运行时、输入端必须存在的所需线路速率2的倍数的限制是多少?

    在 DS250DF210上、如果输入模式为1010时钟模式、则重定时器可以锁定2分频、4分频、8分频和16分频的输入数据。

    2.  我们客户的最大数据速率是10G 以太网。  是否有通用参考时钟速率允许我们在不更改 REF_CLK_IN 频率的情况下测试10GbE 和1GbE?


    REF_CLK_IN 实际上不会馈入高速数据路径。 该时钟用作数字内核的参考。 在 DS250DF210上、有一个用于10GbE 速率的标准通道寄存器0x2F 设置。 DS250DF210在重定时模式下不支持1.25Gbps。 通过将重定时器通道设置为 CDR 旁路模式、用户可以在1.25Gbps 速率下运行。

    3.  除了交叉点开关之外, 在此特定应用中使用 DS250DF410是否比使用 DS250DF210更有优势?

    我认为没有显著的功能优势。 它纯粹是 通道数差异。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rodrigo

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!
    您能否提供指向 DS250DF210编程指南的 NDA 请求页面的链接? 本文档是通过数据表引用的、但我无法在线找到它。 我认为它受到 NDA 的保护。

    -Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodrigo、

    这样我就清楚了。 如果我们在 DS250DF210的 RX0输入端放置644.53125MHz (10G/16)差分时钟信号、我们可以得到10.3125GHz PRBS 信号、该信号可以由另一个通道上的同一器件进行检查?

    为了实现这一点、哪些寄存器需要"调整"?

    -Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请单击 DS250DF210产品文件夹页面上的"信息请求"链接以申请文档。

    www.ti.com/.../DS250DF210

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lee、
    明白了。

    现在、我了解在哪里/如何配置 PRBS 生成和检查、以及在哪里设置了10.3125GHz 的默认线速(表24)。  但是、我看不到 RX 输入上的644.53125 MHz 信号是如何导致10.3125 GHz PRBS 输出的。  我只能在表25:设置数据速率中看到步骤7。  这些设置均不是/16。  数据表还指出、CDR 不会锁定任何低于5.15Gbps 的数据。  我很困惑。

    -Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    644MHz 时钟由内部 PRBS 发生器用于对内部 PRBS 位流发生器进行序列化。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您回来。 很抱歉重复了这些问题、但在我们为原型构建承诺$$之前、我必须确认预期的功能。

     下面是我当前的理解。 您能否确认(第一篇文章中显示的方框图):

    1. DS250DF210 将通过以下方式生成10Gbps PRBS 输出(差动 TX0线路):
      1. 将644.53125 MHz 时钟源(101010数据模式)连接到其 RX0差分输入。
      2. 将 CDR 配置为10GbE (10.3125Gbps)的默认线速
    2. 此 PRBS 流可由 DS250DF210的第2个通道或任何能够检查相同数据速率和模式的 PRBS 的器件进行检查、即 PRBS31。

     

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、这是可能的。  如果您发送644.53125 MHz 信号、 然后,您只需将 VCO 设置为2分频(假设 VCO 的工作频率为20.625GHz),这样就可以让设备锁定,就像信号以10.3125Gbps 的信号传入重复1和0一样。

     要设置的通道寄存器

    0x09[2]= 1'b

    0x18[6:4]= 001'b

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    谢谢、总之:
    DS250DF210将通过以下方式生成10Gbps PRBS 输出(差分 TX0线路):
    a:将644.53125MHz 时钟源(101010数据模式)连接到其 RX0差分输入。
    B.将 CDR 配置为10GbE (10.3125Gbps)的默认线速

    TI 回应:是的、这是可能的。

    2.此 PRBS 流可由 DS250DF210的第2个通道或任何能够检查相同数据速率和模式的 PRBS 的器件进行检查、即 PRBS31。

    TI 回应:是的、这是可能的。

    再次感谢您的及时响应和支持!
    此致、
    插孔