This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106L:更新了:TLK106L:PHY 源帧的接收侧 FCS 错误

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106L, TLK106, TLK105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678945/tlk106l-update-tlk106l-fcs-errors-on-receiving-side-for-phy-sourced-frames

器件型号:TLK106L
主题中讨论的其他器件: TLK106TLK105

尊敬的 Rob:

原始问题似乎已锁定、因此我在此新问题中提供更新。

我附上了该问题:

1) 1)石英规格

2)以太网原理图

3) 3) PHY 遇到 TX FCS 错误时的寄存器转储

4) 4)上电后的寄存器转储

5) 5)复位后的寄存器 dumpo

和以下原始问题说明供参考。

感谢您的帮助!

BR Oleg

===================================================================================================

你好!

我们将 TLK106L 与 STM32F407 MCU 一起用作 PHY。 PHY 复位几个小时后、PHY 发送的帧的 FCS 错误数从0上升到发送帧总数的10-15%。 复位情况重复后、接收侧的 FCS 错误数在复位后立即为0、然后变为10-15%。 不同型号的以太网交换机的行为是相同的。

PHY 初始化序列:
-将0x8000写入 reg0 (BMCR)-软件复位
-小延迟
-将0x0000写入 reg0 (BMCR)-设置10HALF 模式(并非真的需要、由软件结构引起)
-有些延迟
-将0x1000写入 reg0 (BMCR)-启用自动协商
-等待通过轮询 reg1 (BMSR)位2 (链路状态)建立链路

我们使用外部50MHz 振荡器。

br Olege2e.ti.com/.../8054.ethernet.pdfe2e.ti.com/.../1121.GEYER_2D00_KXO_2D00_V97_2D00_V2.pdfe2e.ti.com/.../TLK106L_5F00_dump_5F00_err.txte2e.ti.com/.../TLK106L_5F00_dump_5F00_power.txte2e.ti.com/.../TLK106L_5F00_dump_5F00_reset.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    几个问题:
    1.在 MCU 的接收端或以太网交换机的接收端观察到 FCS 错误?
    2.如何通过 RMII 接口连接 MCU 和 PHY? 布线长度是多少?
    请分享磁性元件数据表。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    请在下面查找答案:

    1) 1)在以太网交换机侧

    2) 2)原理图已附加在上一条消息中。 可在随附的图片上看到布线长度和连接。

    3) 3)随附磁性器件数据表。

     e2e.ti.com/.../S558_2D00_5500_2D00_25_2D00_F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    磁性元件数据表与原理图不匹配。 原理图未显示 TXCT 和 RXCT。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、

    抱歉、先前随附的旧设计原理图。 现在已连接正确的一个。 再次抱歉。

    BR Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    原理图看起来不错。 要进一步隔离 MAC 接口或 MDI 接口上的问题,您能否尝试使用 MAC 环回和远端环回
    如数据表中建议的?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    是的、我们可以尝试、但我们需要实施其他工具来启用环回。 这将需要一些时间。

    您是否已经有任何可能出错的想法? 您是否有类似的问题报告?

    BR Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    TLK106L 的出货量已有多年、因此预计器件不会出现任何问题。 它更详细地介绍了设置问题。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    可能需要注意的是、我们在相同的 PCB 版本中同时使用 TLK106L 和 TLK106 (以前我们从 TLK106L 开始、然后移至 TLK106)。 我们从未遇到过 TLK106问题。

    BR Oleg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    TLK106和 TLK106L 都是相似的器件、在 TLK106L 中额外支持1588 SFD。 BTW、如果您要开始新设计、您是否了解 DP83822与 TLK105和 TI 的新一代器件封装兼容。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此主题。 如果您需要其他支持、请打开新的一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!
    当我们能够添加环回时、我将重新打开。

    BR Oleg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 直到该时间您可以关闭该线程。 测试环回后、可以重新打开。

    此外,如果通过 MDI 连接到 TLK106,是否仍然看到问题?

    假设 DP83822兼容尺寸、可直接替代 TLK106。 您是否也可以评估此部件?



    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此主题。 请在获得更多信息后打开。