This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI 转 LVDS 分辨率配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685059/sn65dsi83-dsi-to-lvds-resolution-config

器件型号:SN65DSI83

您好,

我想使用 SN65DSI83将 DSI 转换为 LVDS。我有许多不同大小的屏幕。如何快速配置寄存器以进行匹配?需要配置哪些寄存器?我正在调试1024x600。显示颜色太白。

维氏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 DSI 调谐器配置寄存器 :www.ti.com/.../DSI-TUNER

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    我的计算机 DSI 调谐器未显示计算器图标。我的计算机系统为 Win7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试该工具的附加版本。 密码为"ti"。

    此致、

    I.K.  

    e2e.ti.com/.../DSI-Tuner-2.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。  2.1版没有问题。新问题是、渠道输入和 DSI 输入之间有何区别?

    LVDS CLK、SOURCE、DSI 通道 A CLK、Divisor 这四个参数应该是如何填充的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    dsi83是否支持1024*600分辨率? 故障确认支撑范围、从最小到最大。
    此致、
    维氏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附  的是 LCD 数据 sheet.e2e.ti.com/.../YT101BNGK1003_2D00_A12-SPC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vickers、

    是的、dsi83可以支持1024x600分辨率。 LVDS CLK 是面板的频率、DSI Cha CLK 是 DSI 时钟的频率。 除数将 DSI 时钟除以整数以得到 LVDS CLK。

    此致、
    I.K.