This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2765345 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, SN75LVDS83B, DS90C387A, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684778/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83BDS90C387ASN65LVDS93A

您好,

根据 TFP401A 引脚编号4像素的数据表

像素选择–在每时钟1像素和2像素输出模式之间进行选择。 在2像素/时钟模式下、偶数像素 QE[23:0]和奇数像素 QO[23:0] 在给定的时钟周期上串联输出。 在1像素/时钟期间、偶像素和奇像素会按顺序输出、一次输出一个、偶像素优先、在偶像素总线上、QE[23:0]。 (每行第一个像素是像素0、即偶数像素。 每行的第二个像素是像素-1、即奇数像素)。 高:2像素/时钟低:1像素/时钟

在每时钟2像素模式下、第一像素是奇数、第二像素是偶数 、但当我们参考以下链接时、设计建议是反向的、您可以向我们解释一下。

提前感谢。

-Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您是指双通道 LVDS 解决方案吗? 在链接的文档中、它指出:

    “对于双通道应用,有一个重要的警告:不同的面板定义的“奇数”与“偶数”不同。 有些人说第一个像素(左上角)是奇数,有些人说是偶数。 下一页的表格遵循 TFP401A 的约定,即第一个像素是偶数。 如果使用的面板将第一个像素定义为奇数,则必须从表中所示的内容交换 QO[0:23]和 QE[0:23],然后图4将根据面板的命名规则描述奇数/偶数。 "

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能不能在我的上一篇文章中查看随附的 TFT 数据表 、这将对我们大有好处。

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    请尝试将您的问题保留在一个线程中、因为它更容易跟踪。 我会更详细地了解这一点、但我目前正在出差、因此我的回复可能会延迟。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K:

    您是否有机会了解它?

    提前感谢。

    此致、
    Amit Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!


    您在另一个线程中的面板数据表似乎仅是单通道 LVDS、不是吗? 在本例中、本文档中的图3 www.ti.com/.../slla325a.pdf 是您要使用的映射、还应考虑使用 SN75LVDS83B/C 或 SN65LVDS93A 代替 DS90C387A。

    此致、
    I.K.