This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:将 TUSB3410用作 USB 转 I2C 桥接器

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684965/tusb3410-using-the-tusb3410-as-a-usb-to-i2c-bridge

器件型号:TUSB3410

您好、亲爱的朋友!

我还非常感兴趣的是 USB-TO-I2C 固件、其中包含 Windows 的源代码和 DLL 示例。 您也可以通过电子邮件将其发送给我吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    我们了解您的请求、并将尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送 TUSB3410的 USB 转 I2C 固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Malik!
    我已接受您的请求。 感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我已用红色标示了有关 TUSB3410的所有数据表、但仍然不了解如何正确使用您发送给我的固件。 我已经成功安装了"驱动程序部署程序"的驱动程序、但在这种情况下、无法使用该设备。 看起来我需要分步手册、因为我遇到了麻烦。 还能再帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    我已通过 e2e 发送了其他文件。