Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111, SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件: DS125BR111、 SN75LVCP600
尊敬的:
我设计了一种满足嵌入式计算机需求的电子设计、其中集成了 SATA III 链路、并为其添加了 DS100BR111中继器。 SATA 链路由 COM Express 类型6模块上的 Intel 第6代 Core i5/i7处理器发出。
我找到了我使用的两个中继器的最佳引脚配置、但链路运行非常不稳定。 中继器看起来会导致 SATA 链路自动关联出现故障、因为有时在操作系统上启动良好时、使用的两个 SSD 都是6Gb/s、性能良好、 但更常见的情况是、它们不是全速或在 BIOS 中查看、而是在 Windows7和 Windows10中查看...
绕过中继器可实现最佳的自动关联过程、磁盘始终在 BIOS 和操作系统中查看、但性能低于。
对这个问题是否有任何"正常"的解释以及纠正方法?
感谢你的帮助。
Romain