This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:我们是否可以检查数据表图12和图13之间的正确方法?

Guru**** 2753235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684768/hd3ss3212-may-we-check-what-is-correct-way-between-datasheet-figure-12-and-figure-13

器件型号:HD3SS3212

你(们)好,先生  

我们是否可以检查数据表图12和图13之间的正确方法?

例如,图12,引脚14 (C0-)引脚15 (C0+),来自图13,引脚14 (B1-),引脚15 (B1+)。

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在图中询问不同器件和连接器的 RX 和 TX 是否正确连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、从 DS 第4页中、C0n 为引脚14/C0p 为引脚15。

                                                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个错误。 感谢您指出、我们将解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我的客户应用是数据表"图13"。
    我们可以知道什么是正确的连接方式吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图13是正确的、除了 C0+引脚应为引脚15、C0-引脚应为引脚14。