Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 你(们)好
我们的客户在其电路板上测量了 EMI 噪声。 他们发现大约60MHz~110MHz 的一些噪声(高峰值噪声)、这是来自 DP83822I。
是否有任何方法可以降低该噪声? 我找到了作为扰频器函数的函数。
我们应该设置什么寄存器来启用这个扰频器功能? (PHYSCR[11]?)
如果有任何其他方法可以降低噪声、您能提供任何建议吗?
此致、
本志本