This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:扰频器设置

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678290/dp83822i-scrambler-setting

器件型号:DP83822I

你(们)好

我们的客户在其电路板上测量了 EMI 噪声。 他们发现大约60MHz~110MHz 的一些噪声(高峰值噪声)、这是来自 DP83822I。

是否有任何方法可以降低该噪声? 我找到了作为扰频器函数的函数。  

我们应该设置什么寄存器来启用这个扰频器功能? (PHYSCR[11]?)

如果有任何其他方法可以降低噪声、您能提供任何建议吗?

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我们不建议更改 PHY 的内部扰频器设置。 但是、我们的参考设计通过了 EN55011辐射发射测试以及其他严格的 EMI EMC 标准。 如需更多信息、请参阅以下 E2E 帖子:

    e2e.ti.com/.../661865

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您提供信息。 我们可以参考这些信息、但您能否建议我先检查什么?
    布局? 或寄存器设置?

    我们将开始检查它们的板。 但是、我们不知道客户电路板上的此 EMI 问题是什么引起的。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    原理图和布局对于满足发射要求都起着重要作用。 您可以从 VDD、VIO 上的正确衰减开始。 您可能还需要在 VDD、VDDIO 上尝试铁氧体磁珠来抑制噪声。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet-San、您好!

    感谢你的答复。

    我从客户那里得到了更多详细信息。 (原理图、布局和频谱波形。)
    我们可以通过电子邮件交谈吗? 我可以显示这些信息。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一定要把它给我和 Aniruddha。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分享您的电子邮件、我会给您发一条笔记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的地址。 hamamoto-k@macnica.co.jp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hamamotami-San、

    我的同事将查看原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。 我正在等待您的电子邮件。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Hamamotami-San。
    我想他们已经给您发了电子邮件。
    我刚给你发送了我的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    感谢您发送文档。
    您似乎很好地遵循了我们的布局指南。
    您可以选择一些方法来减少排放:
    1.使用寄存器0x403更改驱动器的增益
    2.在 TD+、TD-、RD+和 RD-线路上添加10-30pF 去耦

    我注意到 LED_0和 LED_1没有并联拉电阻器。 这些是确保正确捆扎所必需的。
    请参阅 DP83822I 数据表中的 LED 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    谢谢你。 我曾与客户讨论过您的建议、并有一些问题。 因此、我将发布新帖子。
    请关闭此帖子。

    此致、
    本志本