This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:STARNAG 3350B 所需的视频解码器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685061/tvp7002-video-decoder-needed-for-stanag-3350b

器件型号:TVP7002

大家好、我需要关于视频解码器部件号的建议 要转换 STANAG 3350B 格式的视频,请告知。  

我认为电压摆幅为0V 至1V。 STARAG 使用差分模拟信号来传输颜色信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    如果您是 STANAG 3350 B 类、625行、25帧/秒、50字段/秒、则与 PAL 标准非常相似。 对于 PAL、电压摆幅在0至1.073V 范围内:


    upload.wikimedia.org/.../Composite_Video.svg

    下面是类似的讨论:

    有关 STANAG 3350的更多详细信息、请联系当地的 TI 代表。



    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢您提供的链接、我已经完成了、但所有这些器件都是 NRND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以搜索第三方供应商中的器件(例如):
    www.digipart.com/.../TVP5160

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但由于这些是 NRND,因此不建议将其用于新设计? 我们没有任何非 NRND 器件吗?