This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:触摸"D"引脚后出现高电流问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T, ISO3086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684406/iso3086t-problem-with-high-current-after-touching-d-pin

器件型号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件:ISO3086

您好!

我正在尝试构建系统、以便使用 RS-485协议通过以太网电缆发送时钟信号。 我准备了具有 http://www.ti.com/lit/ug/sluu469/sluu469.pdf 中提到的组件的原型板。

我将 R 和 D 引脚以及接收器和驱动器连接在一起、它们始终处于开启状态。 之后、我意识到、如果我使用未连接的导线(如原型导线)接触 D 引脚、则高电流开始流动(如0.8A)。 有人能告诉我什么是错误的、为什么会发生这种情况吗? 我需要补充的是、即使高电流没有流动、引脚 R/D 上也没有信号 (我确定 RS485侧上存在输入信号)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    您能否对您的设置执行快速测试? 我认为这将有助于我们确定问题所在。  

    1. 断开 R 与 D 的连接
    2. 将 RS-485总线上的信号施加到 A/B
    3. R 上的探头信号

    如果 R 未连接到 D、我想查看您是否可以在 R 上看到信号  

    请参阅下图:

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我执行了您提到的步骤。 R 端口上不存在信号。 我仍然可以驱动接触 D 引脚的高电流。 我已经做了一些额外的测试、我确信这不是因为连接不良。  

    仅当我使用金属触碰它时、才会显示高电流"特性"。

    此致、

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    这很有意思。

    我们能否对您的系统进行几次快速的完整性检查?

    1. 您能否确保您使用的芯片是 ISO3086T (我们过去有一位客户不小心使用了 ISO3086、并且由于他们采用的是同一封装、所以他们最初并未注意到)?
    2. 您能否探测 Vcc1、Vcc2并确保它们看起来像干净的5V 电源信号?
    3. 在 D、R 环路如前面所述断开的情况下、您是否可以向 D 施加信号并在总线上看到它?

    如果我能看到电路板的图片、可能会有所帮助。 这一点并不重要、因此如果您不愿意将电路板图片上传到公共论坛、就没有问题了。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当然是 ISO3086T

    Vcc1为3.3V、Vcc2为5V、

    3.总线上没有显示信号。

    我移除了该 IC 并将其替换为新 IC。 现在它可以工作了。

    但我们仍然不知道它为什么以及如何进入"高电流"状态。 以及如何避免它。 直接连接 D 和 R 引脚是否安全?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、
    感谢您查看这些内容。 我从未直接将 D 和 R 短接、因此我现在将对此进行研究。
    您说过您更换了 IC、现在可以正常工作。 这样、您是否意味着两条路径中的通信都起作用? 您是否仍然看到新器件的高电流"特性"?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    是的、更换 IC 后、两条路径中的通信都可以正常工作。 现在、高电流"特性"消失了。

    此致、

    科纳拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、

    首先、我不能完全确定是什么导致了这个问题。 听起来设备在某个时候已损坏。
    在问题开始发生之前、您是否对器件进行过任何高压测试?
    或者在焊接过程中可能会发生一些损坏?
    我假设 Vcc1可能已短接到 R、因为这些引脚彼此相邻。 Vcc1短接至 GND 可能会导致高电流。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助:)
    此致、
    科纳拉德