This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86问题

Guru**** 2760745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683030/sn65dsi86-sn65dsi86-problem

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 先生:

我的客户遇到 了 SN65DSI86问题。

他设计 了具有2个18位显示屏的 Qualcomm 平台。  下面是方框图的乘积。

主显示屏和子显示屏均为相同 的 NV140FHM-N41。

下面是 NG 图片。   主显示屏和子显示屏都有问题。

设置 SN65DSI86 REG[0x5b]= 0x01 ( 18bpp 宽松格式),无法解决此问题。

我的客户使用 Qualcomm 平台 DSPP0功能来解决 主显示 问题。

但 子显示屏仍然有问题。  请帮帮我们。  随附的 PDF 是面板数据表。

e2e.ti.com/.../NV140FHM_2D00_N41-Final-Product-spe.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    随附的图片为 NG 显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将研究您的问题、并在得到答案后立即回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    其它说明:Qualcomm 平台为 MSM8937
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试禁用 SN65DSI86上的 ASSR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我告诉了我的客户。 我将检查我的客户。
    谢谢。