This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPs65982 FW 大小问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684792/tps65982-tps65982-fw-size-issue

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

我们有一个应用程序有两个 Type C 端口、一个要使用的外部闪存 ROM、那么是否需要选择最大大小? 一个128KB 闪存 ROM 是否足以满足应用需求?

这两个端口能否共享相同的固件代码以及如何实现该代码?

此外、在哪里可以找到最新的固件代码?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以使用主82通过 UART 引导次82。 TPS65982数据表对此进行了讨论。 在这种情况下、2个 TPS65982可以共享同一个 SPI 闪存。 在此用例中、我建议闪存中至少有256KB 的存储器。

    您可以在 TPS65982工具和软件选项卡中找到最新代码、作为应用程序自定义 GUI 的一部分。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否帮助您更详细地解释为什么需要256KB?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    显然、应用程序有两个 C 型端口、一个用于 DP+USB3.0、另一个用于充电和 USB3.0、而对于 FW、应选择多少外部闪存?
    客户想要使用128KB 闪存、请帮您确认吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    为了实现冗余、TPS65982在闪存中有2个64kB 映像。 如果其中一个映像损坏、它仍可以从辅助映像引导。 完整闪存还具有4KB 标头以及两个映像之间的一些额外间距。 完整闪存映像的总大小约为136KB。 因此、建议使用256kB 闪存。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的澄清。
    如前所述、由于两个端口具有不同的功能、一个端口需要支持 USB3.0+PD、另一个端口需要支持 USB3.0+DP、它们是否可以共享同一个帧? 帧工作应该是全功能的、对吧?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、它们可以共享相同的帧工作。 数据表在第8.4.8节中讨论了两个 TPS65982共享同一 SPI 闪存的方法。 在这种情况下、主要82连接到 SPI 闪存、次要82将通过 UART 从主要82下载配置。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    那么、对于两个 Type C 端口的不同功能、帧的工作方式是相同的?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric